This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:TPS22948

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402112/tps22948-tps22948

器件型号:TPS22948

工具与软件:

您好!

我正在使用 MIC2091为 HDMI 端口供电。 它经常出现故障、我想用 TPS22948代替它。  我在 电路中对 TPS22948进行了热接线、并对其进行了测试。 将灌电流和拉电流插入到它。  到目前为止一切顺利。  但我想查看一下这个电路、因为我的客户希望在路径中使用铁氧体磁珠来降低 EMI。   

另外、我当时正在查看论坛并找到该主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926520/tps22948-reverse-protection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS22948#

这描述了我在使用 MIC2091器件时看到的情况、 如果 ENABLE 为低电平、如果将某个"热"插入 HDMI 端口、TPS22948似乎会失败。 该线程被锁定、因此我看不到非常令人关注的结论。  是否有可能看到该特定线程的最终结果是什么?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人会查看这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于大量的实验室测试、我无法回到这个话题。  

    原理图看起来没有问题。 您在测试期间是否有任何导致器件故障的波形。 热插拔会导致高瞬态。  

    不幸的是、这条线已经超过4年了、因此我不确定是否可以访问他们的讨论。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    没有问题的延迟。 我们都很忙!!  Microchip 很少出现故障、但足以引起眼球、遗憾的是、我无法捕捉到失败时的示波器快照、因为我在测试中从未遇到过。

    TPS22948具有相同的引脚排列、因此我可以将其焊接到电路板上并对其进行测试。  它似乎从来没有失败,但再次我不能坐在那里几天结束插拔我的显示器。

    如果我没有看到与您的芯片故障相关的线程出现了非常类似的情况、我本来会在中设计零件、但该线程让我感到担忧、因为我不想在另一个会失败的零件中进行设计。  因此、如果有任何方法可以看到该线程的结论、那将是很好的。

    如果没有、那么我认为我不应该设计此器件、因为它有一些故障历史记录。  您是否有其他适合该应用的类似器件?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我理解您的决定。 由于之前的应用工程师已经不在该团队中、因此无法查看上一主题中的讨论。  

    让我尝试根据我的理解来回答这个问题。 您很可能已经想到了这一点、但我只是在以防万一的情况下提及这一点。  

    热插拔5V 电压输出可能导致瞬变、从而超过器件的绝对最大值(6V)。 我知道、您无法捕获故障、但应该能够检查最大瞬态。 此外、如果您尝试更快地连接插头、应该能够获得更高的瞬变。

    如果是这些瞬变导致了故障、在器件 OUT 引脚附近连接一些去耦电容器应该会有所帮助。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Arush:

    未在原理图中显示(抱歉!) 是非常靠近 HDMI 连接器引脚的 RCLAMP0524PATCT TVS 二极管。  我认为如果不消除瞬态、这将有所帮助。  如果我决定使用 TPS 器件、我可以在器件附近放置一些电容器。  您如何看待 TVS 器件?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不认为 TVS 器件有太大帮助、因为该器件的绝对最大值为6V、并且该器件的钳位电压为15V。 评估时、如果它降低了瞬态、那么没有问题。

    此致、
    Arush