This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:tps92513pwm调光有问题 μ A

Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385919/tps92513-tps92513pwm

器件型号:TPS92513

工具与软件:

TPS92513用pwm调光:当占空比为0时、led灯不亮;当把占空比拉高点亮led灯以后再把占空比设为0时、led灯依然有微亮、测得tps92513输出为19v、这是什么原因造成的?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您能否提供您的 LED 的规格(正向电压和正向电流)?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    led的电压为24v、电流为8ma μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您能否再次检查 LED 正向电压是否为24V? 在您提供的原理图中、我看到输入电压为24V。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正向电压是24v、这有什么问题吗?只要能让led发亮就行了吧、输出比24v低一点也没事 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    请 确保 输入电压 高于此类降压 LED 驱动器中的 LED 正向电压。

    请增加输入电压、然后再试一次。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们增加了输入电压还是一样的情况;我想问一下用pwm调光是否能让tps92513输出0~24V;因为我现在的现象是pwm可调光、但是输出范围是19~24V;无法关闭led灯;测量过pwm波形、从0占空比没有问题100%~100%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还买了你们的TPS92513EVM º C 至001模块、但是用我们板子上的STM32F401RET6给到公板的pwm信号、出现了跟我们板子一样的现象;pwm频率为1khz、当pwm拉高后再拉低、发现输出端还是有电压、led灯处于微亮、也用示波器测量过pwm波形、没有发现异常 º C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    在 Vin = 24V 和 Vout = 24V (开关占空比不能始终为100%)的情况下、TPS92513无法工作、因为您需要一些关断时间来为启动电容器充电。

    我将会检查我是否可以在我们的 EVM 上重现您在 Vin 增大时观察到的情况、然后会向您提供反馈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们没有总是在占空比100 %时工作、更多的是50 %左右

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我懂了。 我将进行基准测试、稍后会向您提供反馈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有结果了?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我尝试重现您在我们的 EVM 上观察到的情况、但失败了。 您是否在 PDIM 从 PWM 输入变为低电平时测量了 LED 上的漏电流?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当pwm为90 %占空比时我们量过电流为8ma、但是当pwm占空比降低到0 %时、电流为0ma;但是此时电压却依然有8.5v;你们也是用pwm为0 %时去关闭输出的嘛;你们的led参数能提供一下嘛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是12v输入、然后用STM32F401RET6去发出pwm信号 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在本周五回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    很抱歉迟到了响应。

    有。 我们正在使用 PDIM 引脚上的 PWM 占空比= 0%来关闭电流输出。 测试中使用的 LED 是  AMS OSRAM 的 KW CSLPM1.TG-8N7P-EBVF46FCBB46-15B5-S。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、你们测试时候的pwm波形图能发出来给我们参考一下嘛、还有你们是用什么芯片去产生pwm波形的?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们使用信号发生器来生成 PWM 信号。 信号是方波、高电平= 3.3V、低电平= 0V。 频率设置为1kHz。

    此致、

    Steven