This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:CC/CV 运行模式下的异常行为。

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403780/tps923654-weird-behavior-in-cc-cv-operation-mode

器件型号:TPS923654

工具与软件:

您好!  

我 正在使用以升压(升压)模式运行的 TPS923654HMDMTR 为36V 电池使用 CC/CV 充电器。  我发布完整原理图:

在测试期间、我注意到一种奇怪的行为、可总结为:

1. SW 节点上会产生巨大的振铃。

2.输出电压远高于设计的42V。

3、开关频率不是 FSET 电阻设定的频率。  

为了更好地理解我 所述的行为 、我附加了示波器捕获、以便使其更加清晰。 这两个图显示了300mA 负载和1A 负载下的运行情况。

请注意、黄色是 SW 节点、红色是 OVP 节点、蓝色是电感器电流、绿色是输出电压。

- 300mA 负载

1A 负载

从这些数字中可以注意到、电感器频率仅为几十 kHz、而 FSET 配置为大约200kHz、两个输出电压都不处于42V、而是达到47V 及以上。  

此外、在 FET 关断期间、SW 节点上会有5MHz 开关。 是否好像 IC 无法正确驱动 FET?

如果有人能建议解决这个问题、我将不胜感激。  

此致、  

Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    我能否了解您的输入电压是多少? 如果可能、您能否提供36V 电池的规格? 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven。

    以下是答案:

    -输入电压为24V。

    -我不是用电池测试,而是用电子负载测试。 但通常情况下、36V 电池 的最大充电电压范围为42V、最小充电电压范围约为33V。

    此致、  

    Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    如何设置电子负载? CV 模式?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 CC 和 CR 模式。 从我以前使用升压 CC/CV 充电器的经验中可以看出、任何一种模式都可以正常运行。 实际上、我发布的图是针对 CC 模式 的、因为在此模式下、我应该能够检查输出电压是否达到最大值42V。

    顺便说一下、该设计在充电器 CC 工作模式下专为2A 最大输出电流而设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    没问题。 我将等待您的回答。

    提前感谢

    此致、

    Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    如果可能、我们可以 通过电子邮件继续通话吗? 我已经在这个 E2E 论坛上向您发送了一个友好请求。 在您接受请求后、我会将我的电子邮件地址发送给您。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    完成! 等待您的电子邮件

    此致、Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    我已经通过私人消息向您发送了我的电子邮件地址。 让我们继续通过电子邮件交谈 谢谢。

    此致、

    Steven Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。  

    自从我 通过电子邮件联系到 我已经有3天了、我没有得到任何答复。  

    我们是否应该在这里继续讨论?

    此致、  

    Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    很抱歉您的电子邮件丢失 我已通过电子邮件回复您

    此致、

    Steven