This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:高效能量收集装置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409704/tps61021a-efficient-energy-harvester

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS61033TPS61299

工具与软件:

你(们)好 我正在寻找一个能量收集 IC、它可以将大约0.8V 至1.2V @数十 mA 的输入电流转换为几百 mA、对于锂聚合物电池、输出电压为3.7V 或4.2V、@几百 mA 至1A 或2A。 基本上、这是一个具有高效率的能量收集应用。 有任何建议吗? 我浏览过网站,似乎找不到"理想"部分。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    所以我想知道你需要什么作为"理想"。 大多数类似应用不需要 始终为锂聚合物电池充电、即使采集的 Vin 低至0.8V 也是如此。 因此、启动时不需要0.8V 输入电压。 如果此方法也适用于您的设计、您可以尝试 TPS61033。  

    如果您确实需要0.8V 输入电压进行启动、则可以查看 TPS61299。 但充电电流无法达到2A。

    此致、

    Travis