This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:在逆变器配置中、即使在中等负载下也能降低和降低输入电压

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS62933O, TPS54202, LT1054, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395936/tps62933o-in-inverter-configuration-sags-and-drops-input-voltage-even-at-modest-loads

器件型号:TPS62933O
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS54202LT1054TPS62933

工具与软件:

您好!  

我正在一个非常简单的应用中使用 TPS629330 -使用+/-12V 为吉他踏板电路供电。  

输入来自一个通用的9V-12V 开关电源适配器。 我使用了具有高达2A 电流输出的电源、行为是相同的。  

除了 TPS62933O 之外、该 器件还为+12V TPS55340升压转换器、78L05和 LD117 5V 提供输入电压。  

在没有任何负载的情况下测试电路时、我得到完美的+12.5V 和-12.2V。  

当我使用它为电路供电时、+12V 上的60mA 电流消耗和-12V 上的10mA 电流消耗仍然会出现问题。 电压会保持稳定。  

然而、为一个更高耗电的电路(+100mA 和-40mA )供电时、正负电源轨上的电压降至2V 至3V。  

适配器的输入电压也降至约3-4 V。TPS62933O 中的电感器开始发出声音。  

如果我在反相配置中使用 TPS54202、那会更差。  

令人惊讶的是、使用 LT1054能够很好地工作、但它会将反相电压降低2-3V。 我可以得到+12V 和-9V。 我认为这些直流/直流转换器应该很容易优于 LT1054、而且+100mA /-50 mA 几乎不是巨大的电流。  

有什么我忽视了吗?  是否需要考虑浪涌电流方面? 一般而言、吉他电源为9V 500mA。 我希望确保我们不会超过这个值。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya

    您的意思是、在为+12V、100mA 和-12V、-40mA 供电并采用2A 容量电源时、输出会下降? Vin 电压是多少? 如果您使用的电源具有更大的输出电流电容、可以改善这种情况吗?  

    对于 TPS62933O 原理图、如果未使用 PGOOD 引脚、请让 PG 引脚悬空。

    移除 C45并使用更大的 Iin 电源后、如果问题仍然存在、您能否测试 Vout、Vin、SW 和 iL 的波形?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 。 我已经 为输入电压使用了12V 1A 和9V 2A。 理想情况下、系统应由9V 500mA 供电、因为这是当今大多数吉他踏板电源的标准电源。 我将首先移除 C45并回复您-谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    删除 C45后、问题仍然存在、我现在要尝试寻找更大的电源、并设置示波器进行波形测试。  

    我不确定 TPS62933O 是否适合此用途。 逆变器的应用手册未指定这些内容。  

    我正在附加一个新映像、以便让我的系统清晰明了。 我觉得 TPS55430和 TPS62933O 之间可能存在某种有害的交互-也许我应该在 R1和 C49之间添加一个肖特基二极管?

    我还想知道 TPS55430 SS 上的电容器是否过大并会产生问题。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ExHi Aditya

    我没有看到 TPS55430和 TPS62933O 之间的交互、但为了 简化调试、您可以移除 R1并首先测试 TPS62933O 吗?

    我不确定 TPS62933O 是否适合这种用途——还可以、 除了 OOA 功能、TPS62933O 和 TPS62933是一样的。

    您能否记录一些波形来帮助进行分析? 通常为 Vout、Vin、SW 和 iL。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  -是的、我通过移除 R1验证了 TPS55340不是问题。 TPS62933O 和 TPS54202都存在一些问题。 今天我将尝试记录波形。 下面是 PCB 布局。 所有电容器均为 X5R 或 X7R、但 C37是10uF 的标准铝电解电容器。 电感器为  FNR4012S120MT - 12uH、950mA、377mΩ。  

    我已确保对于此 IC 和 TPS54202、IC 正下方有一个不间断的接地端。  

    我也怀疑了电感器、但在看到 TPS54202在不同的电感器模型和值下具有相同的问题后、我不太相信。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya

    让我们检查您何时获得波形。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya

    我将关闭此主题、因为没有回复、如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢你