This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:分流电阻器放置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408425/lm5145-shunt-resistor-placement

器件型号:LM5145
Thread 中讨论的其他器件: LM5148

工具与软件:

我有一个降压转换器、其中的分流电阻器放置在电感器后面。 现在、我想使用来自该分流电阻器的信号来限制电流。 我进行了尝试、尽管 ILIM 引脚电压通过接地、但占空比没有响应。 是否可以使用此分流器布局?/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7573.RigolDS19.png 深蓝色是 ILIM 引脚、浅蓝色是顶部 FET 的 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzanne:

    LM5145可以通过低侧 MOSFET Rdson 检测或分流电流检测来检测相对于 GND 的电流。 看一下 LM5148 80V 峰值电流模式 控制器、该控制器使用与电感器串联的分流器进行电流检测。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    谢谢、我从数据表中知道它不应该与电感器串联。 是否有具体的原因使它不能正常工作? 我在分流器电压进入 ILIM 电阻器之前反相了、这意味着该引脚可以在大电流时低于 GND。 然后、主要差异似乎是在低侧 MOSFET 关断期间它不等于 GND。  

    此致、

    Suzanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzanne:

    LM5145设计用于检测低侧 FET 中的电流、而不是电感器中的电流。 我建议使用 Rdson 电流检测功能通过该控制器实施电流限制–无需分流器。 如果您更喜欢电流模式控制、请查看 LM5148。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rdson 电流检测也不起作用。 可能存在的问题是、我在 LM5145和 FET 之间连接了一个栅极驱动器、这意味着我将 SW 引脚接地。 如果 ILIM 需要该信号、则会为问题解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzanne,

    LM5145集成了栅极驱动器、无需外部驱动器。 发送完整原理图和完整的快速入门计算器文件以供审核。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、我知道我没有按预期完全使用它。 最大输出功率为31A、但也可低至5mA。