This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:卷带包装信息

Guru**** 2520300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401068/tps22995-tape-and-reel-information

器件型号:TPS22995

工具与软件:

团队成员、您好!

数据表中没有卷带包装信息。 团队可以更新它、因为客户在组件审批流程中确实需要此更新!

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请说明客户到底需要什么。 我看到 TI.com 和数据表中的信息。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么信息。 客户需求如下面显示的 d/s 所示 您可以更新一下吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的解释。 我明白了您刚才所说的内容。 让我向团队询问这一点。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    是否有更新的信息? 客户期待收到新闻。 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我已经要求产品团队提供此信息。 我将跟进这些问题、以便我们可以更快地获得信息。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卷带尺寸:

    设备 封装类型 封装
     图片
    引入抖动 SPQ 卷带
    直径(mm)
    卷带
    宽度 W1 (mm)
    A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) 宽(mm) 引脚1
    象限
    TPS22995RZFR WQFN-HR RZF 6. 3000 180 8.4. 1. 1.4. 0.88 4. 8. 问题1
    TPS22995RZGR WQFN-HR RZG 6. 3000 180 8.4. 0.9. 1.65 0.86 4. 8. 问题1

    胶带盒尺寸:

    设备 封装
    参数
    封装
     图片
    引入抖动 SPQ Length
    (毫米)
    信号
    (毫米)
    高度
    (毫米)
    TPS22995RZFR WQFN-HR RZF 6. 3000 210. 185. 35.
    TPS22995RZGR WQFN-HR RZG 6. 3000 210. 185. 35.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 但是、客户希望 低于此类图片并更新 d/s 客户 QC 团队在材料批准过程中需要此类信息。 请帮助提供更新的数据表! 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们正在尝试对此进行纠正。 一旦获得暂定时间表、我将立即通知您。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    客户正在等待您对此咨询的反馈、以便获得批准。 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这一过程已经开始。 看起来这需要更长的时间。  

    最好还是通过邮件继续讨论。 我可以将您联系到正在完成此操作的同事。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是,没有时间表,我不知道如何提供信息。 固件和软件库。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我已经给您发送了一封邮件。 我要在这里结束线程。  

    此致、
    Arush