This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:LM5012空闲时如何增加电流消耗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012-Q1, LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409429/lm5012-q1-how-to-increase-current-consumption-if-lm5012-is-idle

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5012

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 上测试 LM5012-Q1、发现存在问题。 请先查看下面的示意图;  

-它们使用 PoE 电源(52V)作为 VIN。 它由外部 PD 控制器进行控制。

-输出为12V。

问题是、如果 LM5012上没有负载(空闲状态)、PD 控制器会切断 VIN。 器件无法监控电路的其余部分。

因此、即使没有负载、也必须增加 LM5012的电流消耗。

->如果反馈电阻(R203、R304)的阻值更小、能否增加 LM5012的电流消耗?

->如果是、这2个电阻器的建议最小值是多少?

(总电流消耗不是问题、因为它不是电池供电设备。)

->如果没有、您有没有增加电流消耗的想法?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    . 大家好、Chase:

    除了更改反馈电阻器、还可以尝试在输出电容器上加入泄放电阻器来增加电流消耗。

    谢谢!

    Nitya