This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:关于 VDO

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409215/ref35-about-vdo

器件型号:REF35

工具与软件:

您好!

如果 VIN 电压降至 VDO + VREF 以下、VOUT 是否会被输出? 或者输出是否会因为错误而停止?

VDO 因条件而异、但例如、如果电流 VDO 为0.1V 并且使用了 REF3525、则需要最低2.6V 的 VIN。

在这种情况下、
当 VIN = 2.55V 或 VIN = 2.0V 时会发生什么情况?

我猜是这样
当 VIN = 2.55V 时、VOUT 约为2.45V。
当 VIN = 2.0V 时、VOUT 输出是否停止?

另一方面、客户认为输出在上述两种情况下均会停止。

很抱歉回答基本问题、但我很感谢您的回答。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    如果不符合数据表中报告的 VDO 规范、我们无法保证器件行为。 为什么客户尝试为 REF35提供低于 VDO + VREF 的输入电压?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson-San:

    感谢您的快速回复。
    一开始我告诉客户也没有保证。

    通常遵循建议的运行条件、但它们会进行检查、因为有必要在系统出现故障时停止输出。

    请看 REF35的内部方框图、数字内核中包含 EN 控制。
    客户推测此电路将禁用该器件并在 VDO 低于指定值时关闭 VOUT。

    如果这不正确、他们正在考虑审查系统、因此我非常感谢您能给我任何建议。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    数据表指定了 EN 引脚上的哪些电平会导致导通或关断状态:

    要关断器件、EN 引脚的输入电压应为0.3*VIN、因此客户的理解不正确。

    客户是否可以从 MCU 等其他电源切换 EN 引脚?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我已要求客户从微控制器从外部控制 EN 引脚。

    此问题现已得到解决。

    此致、
    Hiroshi