This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用降压 IC 创建负电源?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408700/how-to-create-negative-power-with-buck-ics

器件型号:TPS54560

工具与软件:

嗨、大家好

众所周知、降压和降压/升压只是在电感器和二极管或 MOSFET 的连接上不同、降压/升压可用于生成负电压。

  1. 那么是否可以使用所有降压 IC 来生成负电压? 或一些特定的降压 IC?
  2. 如何快速确定是否可以使用降压 IC 来生成负功率?
  3. 当使用降压转换器产生负压时、我注意到有两个连接、一个是将 GND 引脚接地、另一个是将 GND 引脚连接到 Vout、这两者之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe:

    没有任何因素会阻止任何降压 IC 配置为 IBB。  存在一些限制、具体取决于所选的器件。  建议使用电流模式控制或 COT 控制架构、请参阅下面的链接以了解更多详细信息、希望这有所帮助。

    使用反相降压-升压转换器(修订版 B)

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

    非常感谢你的答复,但问题3我似乎没有找到答案在 AN ,你能帮我另一个答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe:

    该器件的 GND 引脚连接到-GND VOUT。  这是基准电压。  负电源的正电压为 GND (0V)。  

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

    非常感谢您的答复,我不明白您的意思,您能给我更清楚的描述吗?


    引脚连接 GND 和连接 VOUT 之间的 IC 内部电路的工作状态是否会有所不同、是否有任何 IC 无法工作?

    文河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe:

    器件的 GND 节点及其元件都与-GND VOUT 节点相关。  0V 的实际接地连接到传统降压转换器的 VOUT。

    在您上面发布的电路图中、请参考图2。  - VOUT 以三角形表示。 0V 以"接地"符号表示。

    请按照这张图进行操作、没有理由不能以这种方式配置任何降压转换器。  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

    好、非常感谢! 我明白了你的观点!