This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:查询 BQ76905参数配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396562/bq76905-query-for-bq76905-parameters-configuration

器件型号:BQ76905

工具与软件:

我们的设计赢了 BQ76905。 还有客户提出的一些技术问题。 您能帮助提供支持吗?

(__LW_AT__1)下图是4节电池系统的客户内部测试项目和标准。 他们想确认什么可以在工厂进行编程、什么不能进行编程并且是恒定的?  以下标准适用于 MP 产品的4节电池系统、BQ79605用于3cell 新工程。

(__LW_AT__2)客户电池组为3节串联电池。 需要 BQ76905的过放电保护电压点设置为100mV、充电保护电压点设置为20mV。 是否可以对 BQ79605进行编程

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    [quote userid="493642" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396562/bq76905-query-for-bq76905-parameters-configuration 下图是4节电池系统的客户内部测试项目和标准。 他们想确认什么可以在工厂进行编程、什么不能进行编程并且是恒定的?  以下标准适用于 MP 产品的4节电池系统、BQ79605用于3节电池的新工程。[/QUOT]

    保护设置可以由 MCU 重新编程。 这些设置在器件复位之间不会持续存在、在复位时需要再次重新编程。 可编程设置列表可在器件的 TRM: https://www.ti.com/lit/ug/sluuci8/sluuci8.pdf 中找到

    [quote userid="493642" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396562/bq76905-query-for-bq76905-parameters-configuration 客户包为3芯电池。 需要 BQ76905的过放电保护电压点设置为100mV、充电保护电压点设置为20mV。 是否可以对 BQ79605进行编程[/报价]

    OV 保护可在0至5.5V 范围内以1mV 阶跃进行编程。 UV 保护可在0至5.5V 范围内进行编程、步长也为1mV。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦

    感谢您的回答。

    1.是否可以按照客户的要求、在出厂时在 OTP 存储器中对所有保护功能进行编程?

    2.客户如何评估保护配置的准确性,保护点实际与配置点之间的误差是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    [报价 userid="493642" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396562/bq76905-query-for-bq76905-parameters-configuration/5348945 #5348945"]可按照客户的要求在出厂时在 OTP 存储器中对所有保护功能进行编程?

    尽管需要一个重大的业务案例、但也可以这样做。

    客户如何评估保护配置的准确性、保护点与配置点之间的实际误差是什么

    电芯电压保护精度与 ADC 测量精度相同。 电流保护精度单独列出。 您可以在数据表第6节中找到所有规格。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦

    客户使用免费样片构建一些原型、但发现没有 CHG 和 DSG 驱动器信号。  原理图如下图所示。 系统中有3节电池、我们添加了9.6V 输入来模拟电池。   

    如果 BQ76905的默认模式是睡眠模式? 如果系统中没有 MCU、如何将工作模式从睡眠模式转换为正常模式?

    如果可以通过某种方式对客户侧的 OTP 存储器进行编程以修复 BQ76905的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    默认情况下、AFE 允许进入 SLEEP 模式。 您是否有客户的.gg 导出文件?

    此致、

    Max Verboncoeur