This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:应被视为100%占空比的导通时间长度

Guru**** 2649865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409252/uln2003ai-the-length-of-on-time-that-should-be-considered-100-duty

器件型号:ULN2003AI

工具与软件:

您好、

该器件用于执行连续脉冲操作的电路。

 在计算占空比为100%时的功耗时、必须至少使用每个脉冲多少秒的导通时间? 是否有此类限制?

在我们的条件下、每个脉冲的导通时间为32.5ms。 由于导通时间在32.5ms 很长、是否有必要将功耗视为100%占空比?

或者是否可以考虑功耗(考虑整体运行的占空比)?

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目山、

    通过电子邮件跟进。

    谢谢!

    Patrick