This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430-TPS5430 EP:电源稳定性

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409482/tps5430-ep-power-stability

器件型号:TPS5430-TPS5430 EP
主题中讨论的其他器件:TPS5430

工具与软件:

您好、先生、

使用 TPS5430可以实现以下功率稳定性

功率稳定性:单位 百分比(RMS、8小时、范围: 0.02 - 0.25)

单位- %(峰值到峰值、8小时、范围: 0.1 - 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这似乎是一个重复的帖子。

    最后、我要讲。

    谢谢