This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM34927差异性、Fly buck 功能

Guru**** 2383660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM34927
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409490/lm5017-lm34927-difference-fly-buck-feature

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM34927

工具与软件:

嗨、团队:

我发现 LM5017和 LM34927是 P2P、且几乎是相同的规范。 这两款器件有什么区别? 您更喜欢推荐哪一个?

我还发现它们都具有 Fly Buck 功能。 我想知道降压转换器是否可用于 Fly Buck 结构? 或者 Fly-Buck 是否需要满足某些要求?

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber  

      如果降压转换器能够处理负电感器电流、则可将其用于 Flybuck 拓扑。  

    它们是相同的器件。 请使用 LM34927。  

    - EL