This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875:UC1875能否在两个电压之间实现快速转换?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409037/uc1875-can-uc1875-achieve-rapid-conversion-between-two-voltages

器件型号:UC1875
Thread 中讨论的其他器件: UCC28782

工具与软件:

如果您想在启动后的短时间内实现达到800V 的输出、然后快速下降以维持正常的300V、那么您可以使用 UC1875来实现这样的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很想了解您的输入和输出电源要求是什么?

    您能告诉我终端应用是什么吗?  为何需要实现800V?

    一旦设计达到800V、输出电容器将如何放电?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种为紫外线灯供电的器件、需要800V 的初始交流电压、然后立即降低至300V 的交流电压、具有10A 的恒定电流。 电容器可以设计得更大。 UC1875是否支持这种即时下降设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC1875设计用于直流到直流应用。  您正在寻找一个电子镇流器。

    我认为这不是适合您的应用的器件。

    我在 TI 的网站上搜索到了一些镇流器控制器、例如 UCC28782、但它们看起来具有低电压。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc2872.pdf

    我搜索了 TI 参考设计库、没有适用于您的应用的镇流器参考设计或应用手册。  因此、 对于将 TI 产品用于您的应用、我无法提供任何相关建议。

    我建议尝试谷歌搜索,看看是否有任何关于如何设计一个高压照明镇流器的信息。  

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  

    此致、