This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:针对 ER34615M 电池的保护电路建议

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403711/bq2970-protection-circuitry-recommendations-for-er34615m-battery

器件型号:BQ2970

工具与软件:

您好!

我们正在研究一个具有 Wi-Fi 功能的新项目、在功率方面、我们采用 ER34615M 电池(3.6V/19Ah)、这是一个主电池。

我们需要保护电路来防止项目出现反极性和短路。 我遇到过 BQ2970、但不确定它是否适合原电池、因为数据表提到了充电和放电功能。

您能否提供适用于此场景的保护电路建议? 我愿意听取您可能提出的任何建议或备选方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古斯塔沃、您好!

    对于反极性、此器件可能无法正常工作。 可能需要一些外部电路来确保电池反向不会损坏器件。 此器件也可以实现短路保护。

    现在、该器件不是针对原电池制造的。 首次连接电池时、VSS 需要短接至 PACK-、以便器件正确启动。

    遗憾的是、我们没有专用的初级保护器 IC。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的澄清。 我了解反极性保护的局限性和对额外电路的需求。 我也非常感谢有关在使用一次电池时将 VSS 短接至 PACK-以确保正确启动的注意事项。 我会在设计时考虑这一点。

    此致、
    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古斯塔沃、您好!

    是的、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon