This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:短路后关断

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407195/bq76952-shutdown-after-short-ciruit

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我使用了数据表图16.2中的电路。 如果我在输出端发生短路、BQ 会停止 I2C (可能进入关断状态)、DSG GATE 仍具有1V 电压、因此 DSG MOSFET 会部分开路、并且输出不再受到保护。 我必须移除电池电压才能重置此状态。 如果我只是加载的 SCD 超过了设置的值、则一切都正常、那么在5秒钟被清除后、SCD 位会被置位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    您能提供更多细节吗? 您检查过 REG18吗?  

    DSG FET 的栅极-源极之间的差分电压是多少?  

    我不太明白测试条件是什么、分步过程以及原理图都很有用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis:
    reg18上的电压为1、8V。 栅极源极电压为0.5 ~ 0.7V  
    测试条件:
    我连接电压、I2C 开始与 BQ Studio 通信、我使用设置加载 BQ 的 gg 文件并将其写入存储器(而不是 OTP、我没有最终值)。 每个人都在工作。 我想测试短路保护。 我将 SCD 设置为00 (10A)并延迟30µs。 我连接到输出2、7欧姆电阻器、开关电流消耗17A。 输出电压立即下降、在5秒清除为低电平后、SCD 寄存器设置为高电平。 很好。 将香蕉电缆连接到输出端以进行短路。 有苍蝇火花和 BQ Studio 丢失的数据从 BQ。 I2C 不再运行。 如上所述、输出端仍为电压、栅极电压低于1V。 我必须断开电压以再次采用默认设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    您有此事件的波形吗? REG18引脚上的电压是多少? 如果 DSG FET 关断、输出端如何存在电压?

    您能否测量 DSG 和 CHG 引脚的栅极电压并测量 PACK 和 BAT 引脚?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon