This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299电路验证

Guru**** 2813545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409138/tps61299-tps61299-circuit-validation

器件型号:TPS61299

工具与软件:

我正在使用一个基于 TPS61299ADRLR 升压转换器的电路、如附图所示。

电路详细信息:

  • 输入电池电压:2.8V (最小值)至3.6V
  • 所需的输出电压:3.3V
  • 所需输出电流:0.4A

我想要确认的是、电路是否针对这些运行条件正确设计。 该配置是否足以通过指定电池提供3.3V 电压和0.4A 电流? 是否有任何建议的调整或其他注意事项可确保电路的稳定性和效率?

感谢您的关注和支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoto:

    感谢您的咨询。 电路设计看起来不错、但我想问一下输入电容为什么这么大。 另外、当 Vin 高于3.3V 时、该器件实际上会进入直通模式、这意味着 Vout 等于 Vin 但效率极高。 请考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:

    感谢您的答复。 您提到的电容器仅用于测试目的。 感谢您注意到直通模式、我们会在项目中将其考虑在内。