This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072 -电池已移除

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407863/bq24072-bq24072---battery-removed

器件型号:bq24072
Thread 中讨论的其他器件: BQ24073

工具与软件:

尊敬的团队:
        我们在产品中使用了 BQ24072RGTR 充电 IC。 我们需要规划电池移除。 在此过程中、硬件侧 CE 引脚的状态应该是什么?
我们是否需要为此执行任何具体步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 美国节假日、我们的回复将延迟、我们将在明天的 CST 天下班前回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以在电池移除时将/CE 拉至低电平。 器件将过渡至执行电池检测例程、如数据表图10-4所示。 如果您希望停止电池检测例程、则将/CE 拉高以禁用充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      我们已经试过、但我们在 Vout 处面临1V 的压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我的上一个回复中未对此进行澄清、我们深表歉意、但在未连接电池且禁用充电时、Vout 将被调节至比启用充电时低大约1V。  

    • 在充电已启用且未连接电池的情况下、Vout 调节为~4.36V。
    • 在充电被禁用且未连接电池的情况下、Vout 被调节至~3.37V。

    如果您需要将 Vout 调节至高于特定的电压、您可以选择将/CE 拉至 GND、或者可能考虑 BQ2407x 系列器件中具有不同 Vout (reg)配置的不同器件。 bq24072数据表的第6页上有一个器件比较表、您需要参考 Vout (reg)列。 例如、BQ24073非常相似、但 Vout (reg)为4.4V、而不是 bq24072上的 Vbat + 225mV。

    此致、

    Garrett