This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:如果 LP5907UVX-3.1的 VIN 低于3.1V、例如3.0V Vin、Vout 电压可能为3.0V 或更低?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409670/lp5907-if-the-vin-of-lp5907uvx-3-1-is-lower-than-3-1v-like-3-0v-vin-the-vout-voltage-could-be-3-0v-or-lower

器件型号:LP5907

工具与软件:

你(们)好

我对 LP5907UVX-3.1有疑问、我们将其用作 GNSS LNA 的 LDO。

我有一个问题、如果 LP5907UVX-3.1的 VIN 低于3.1V、例如3.0V Vin、那么 Vout 电压可能为3.0V 或更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您在寻找什么输出电压?

    只要输入高于输出1V、就无需担心如何保证数据表规格:

    但如果余量低于1V、则无法保证我们的数据表规格。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah