This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:低于10°C 时 PGOOD 故障

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409665/tps53355-pgood-failing-below-10deg-c

器件型号:TPS53355

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们面临一些电路板的问题、其中 PGOOD 在低于10°C 时出现故障、但在25°C 时保持稳定 请找到以下观察结果和电路图、并 帮助 审查设计并建议 此故障的可能原因。

设计信息:

参数:输入电压:12VDC、输出电压:3.3VDC、输出电流(典型值):~1A、Fsw:650KHz、CCM。

其中:为 Intel Xeon_D1527 (VccSus3_3、VCCCLK3_3 、VCC3_3)的导轨供电。

观察结果:

1. VR_P3V3_CPLD_EN (Enable)在25deg °C 和6Deg °C (即~3.28VDC)下都是稳定的

2.在 C7M1上观察到的 Vout 为 3.342V@ 25度 °C 3.280V@ 6Deg °C

3.观察到的 PGOOD ~3.26V  °25deg@ C、但出现故障~0V@6Deg°C

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansuman、您好!  

    您能否提供有关上述条件下发生的情况的图表? 我需要看到 PG 下降了10C。 温度是否为10°C (PGOOD 低于10° °C 时会出现故障)?

    发生问题时、您是否需要 VOUT、PG、IOUT (Load)和 IIN?  

    此电路板是与还是与 IC 相关? 您可以通过执行 ABA 测试来检查此情况 、方法是将焊盘单元更换为板上已知的已知正常部件、从而显示问题、反之亦然。  

    谢谢  

    Tahar