This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121支持多输入

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409621/tps2121-tps2121-support-multiple-input

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS25947

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户正在寻找3输入电源多路复用器、我们建议使用 TPS2121 、但 TPS2121  电源多路复用器仅2:1开关、无法关闭。  

有任何建议我们可以支持3输入电源多路复用器?

 输入功率范围是  

+/-2V@1.8A

+/-4V@900mA、

+/-8V@450mA、

谢谢、此致

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    3通道没有相应的器件。 它们可以使用3个 TPS25947或 LM73100。  

    此致

    Kunal Goel