This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:TPS2492背靠背 FET 故障

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408473/tps2492-tps2492-back-to-back-fet-failing

器件型号:TPS2492

工具与软件:

您好!  

我正在尝试使用带背对背 FET 设计的 TPS2492。 在 E-Stop 情况下、我使用 UVEN 关断 FET。 当使能信号被下拉为低电平(~5A 负载)时、电池侧的第一个 FET 发生短路故障。   

我已经尝试添加 TVS 保护和与输出类似的电容器、但都无法正常工作。  


您是否对问题的原因有任何建议? 如果这样做有帮助、我可以测量不同的事物。   


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想更新一下我今天尝试的内容。  

    我更改了电路、因此紧急停止/启用信号会导致 OV 错误、而不是拉低 UVEN 信号。 这样做是为了使 FET 上的下拉为125mA、而不是2mA、从而将下降时间减少到5 μ s。 遗憾的是、这仍未解决问题。  

    问题似乎是、在通过向 OV 引脚施加3.3V 电压从 E-Stop 中禁用后、在重新启用(将 OV 转至0V)时、MOSFET 会发生故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您联系 E2E。

    你有任何波形吗? 我们想要检查导致 MOSFET 出现故障的原因。

    已查看设计计算器并检查 MOSFET 的 SOA 限制。  

    我在下面附上了设计计算器。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-CXmOeWd49v/01.00.00.0J/slvc033j.zip

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit。  

    感谢您的答复。 I ROOT 引起了这个问题、它是 SOA、22uA 的拉电流无法足够快地使 FET 导通。