工具与软件:
您好!
我正在尝试使用带背对背 FET 设计的 TPS2492。 在 E-Stop 情况下、我使用 UVEN 关断 FET。 当使能信号被下拉为低电平(~5A 负载)时、电池侧的第一个 FET 发生短路故障。
我已经尝试添加 TVS 保护和与输出类似的电容器、但都无法正常工作。
您是否对问题的原因有任何建议? 如果这样做有帮助、我可以测量不同的事物。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只是想更新一下我今天尝试的内容。
我更改了电路、因此紧急停止/启用信号会导致 OV 错误、而不是拉低 UVEN 信号。 这样做是为了使 FET 上的下拉为125mA、而不是2mA、从而将下降时间减少到5 μ s。 遗憾的是、这仍未解决问题。
问题似乎是、在通过向 OV 引脚施加3.3V 电压从 E-Stop 中禁用后、在重新启用(将 OV 转至0V)时、MOSFET 会发生故障。
Michael、您好!
感谢您联系 E2E。
你有任何波形吗? 我们想要检查导致 MOSFET 出现故障的原因。
已查看设计计算器并检查 MOSFET 的 SOA 限制。
我在下面附上了设计计算器。
谢谢
Amrit