This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何重现放电结束检测

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409578/bq35100-how-to-reproduce-end-of-service-detection

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

我有一个关于 BQ35100及其放电结束(EOS)检测的问题。

我计划使用氯化锂电池、特别是 ER34615SEVE、我的目标是使用 BQ35100检测电池何时接近其使用寿命。

为了测试电池的实际容量、我进行了一个实验、在该实验中、我将恒定负载(165欧姆)连接到电池、并每5分钟记录一次电压和电流。

借助这些数据、我将尝试复制 BQ35100的功能并估算提前多长时间触发 EOS 标志。 但是、要做到这一点、我需要了解阻抗是如何计算的、以及趋势平均公式中的"先前的阻抗"是指上次测量的阻抗还是之前的趋势平均值。

我使用以下公式计算阻抗:
(初始电池电压-实际电压)/实际电流。
然后、我使用之前的阻抗应用趋势平均公式、但在结果中、未触发 EOS 标志。

如能就此提供任何指导、将不胜感激。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    上一个阻抗应表示最后一次测量的阻抗。 关于如何计算 bq35100的阻抗、我不能详细介绍电量监测计如何计算该值、因为这是专有信息。 不过、阻抗的计算基本上是正确的。

    此致、

    Adrian