This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:12V 至 POL 1 MHz、外部栅极驱动器、同步降压控制器建议

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402, CSD86350Q5D, LM27403EVM-POL600, TPS53632, LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408525/lm27402-12-v-to-pol-1-mhz-external-gate-driver-synchronous-buck-controller-recommendation

器件型号:LM27402
主题中讨论的其他器件: CSD86350Q5DLM27403EVM-POL600TPS53632LM27403

工具与软件:

我正在 使用能够提供12V-1V (和其他标准 POL 输出电压)的 POL 模块。 我喜欢 LM27403EVM-POL600中的设计、以及本应用手册中采用 LM27402和 csd86350q5d 的设计:

《直流/直流转换器的高密度 PCB 布局、第2部分》

对于符合以下要求的控制器、您有什么建议吗?

  1. 同步降压控制器
  2. 无 集成式栅极驱动器(只有数字输出、例如 TPS53632 PWM 引脚)
  3. 电压模式
  4. 500kHz ~ 1200kHz
  5. 与 LM27402相同或类似的功能

我希望在选择栅极驱动器/MOSFET 组合或功率级时能够保持灵活性。

 另外、请注意将 LM27402输出仅用作逻辑信号而将 LG 和 HG 连接至半桥驱动器的 LI 和 HI 输入的任何性能缺点。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处提供了直流 /直流控制器参数搜索表交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com。   

    实际上、我并不推荐使用控制器、因为大多数控制器的开发/发布时间是很久以前、现在的趋势是越来越多地集成到器件中。  

    我所在团队的大多数当前产品开发是转换器(控制器+FET)或电源模块(转换器+电感器)。   但是、LM27403和 LM27402仍然很受欢迎、但根据您的状态、该驱动器已集成。   我不知道仅将集成驱动器用作逻辑信号的任何技术缺点、将需要使用自举电容器和二极管。   栅极驱动逻辑电路旨在防止高侧和低侧 FET 同时导通。    如果集成驱动器可以驱动外部 FET、那么我假设驱动器可以驱动外部驱动器、因为电容负载应该更低。  

    我的组支持搜索表中的部分产品、其他组可能具有不同的产品路线图。   TPS53632属于不同的组、如果您看到表中的器件、则可以在此处发布该线程、该线程可以重定向到正确的组、或打开新的线程、而 e2e 系统将会按照产品组进行排序。 .      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和同事讨论了内部栅极驱动器用例、并提到了根据使用的控制器、有时会检测 SW 节点电压以确定电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这个额外的答复。 是的、我想如果我们要保持该功能、我们需要将 控制器的 SW 引脚和半桥的开关节点(HS 驱动器返回)保持相同的电势。

    我可能在 LM27402中错过了这个问题-电流检测引脚能否保持悬空(或可能短接在一起?) 您会看到什么?

    最后、  本应用手册中是否可以购买基于 LM27402的 POL 模块?  https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/ssztc68 或至少能够下载设计文件? 我在商店中或作为参考设计未找到该器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册中的 LM27402电路板未作为独立 EVM 发布、因此我找不到任何已存档文件。   

     https://www.ti.com/tool/LM27402SQEVAL 上提供了另一款 于2012年发布的 LM27402电路板。  

    但是、LM27403有两个 EVM、 https://www.ti.com/tool/LM27403EVM 和  https://www.ti.com/tool/LM27403EVM-POL600。   应用手册中的 POL600采用了类似的高密度设计、尽管略大。   

    如果对光绘文件感兴趣,请接受 e2e 朋友的请求,并分享我在 e2e 邮件系统中拥有的光绘文件。  

    LM27402使用带有 CS+ CS-引脚的 DCR 检测方法进行电流限制、因此不会使用 SW 节点。     但是、由于这一概念不是典型的用例、因此我不确定 SW 节点是否用于其他电路或功能。    

    我想您可以将 SW 节点接地、并使用 HG 作为栅极驱动器的 PWM 输出信号、并使 LG 保持开路。   要阻止电流感应、我认为将 CS+短接至 CS-是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修。 是的, Gerbers 将会有很多帮助。 我接受了 e2e 朋友的请求。

    祝我好运!