This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电电流在实际值和设定值之间存在差异

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407150/bq24171-the-charging-current-is-different-between-the-actual-value-and-the-set-value

器件型号:BQ24171

工具与软件:

您好!

BQ24171安装在定制板上并进行评估。

充电电流设置为884mA、但实际值约为1A、这是相当大的。

即使考虑了 VREF 和电阻器的容差、它也大约为设定值的±1%、所以我不认为实际值应该这么高。

您有什么想法、原因可能是这样吗? 如果您需要电路图、我可以通过私人消息与您分享。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否分享一下充电电路原理图、以便我们进一步调查该问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我想通过私人消息向您发送定制电路板的原理图、那么、您能否允许我给您私人消息?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    提醒一下。
    请接受私人消息。 或共享您的电子邮件地址?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们刚刚从我们的假期回来。 我们针对此器件的应用支持将在本周晚些时候与您联系、以获取原理图文件。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我尚未向您发送原理图、但是否可以通过私人消息或电子邮件共享这些原理图?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、如果需要时间检查电路图、请首先注释实际充电电流与设定值不同的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    很抱歉 TI 上周末推迟到假日。 我是此产品的应用程序支持。 您能将原理图通过私人信息发送给我吗?

    谢谢你。

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christian:

    可能无需共享电路图。 SRP 和 SRN 之间的 RSR 为20mΩ、而连接到 ISET 端子的电阻器在 Vref 侧为100kΩ、在 GND 侧为12kΩ。 使用这些电阻值时、充电电流设置为884mA。

    但是、如果将20mΩ 用于 RSR 和充电电流设置(884mA)流动、则 V (SRP-SRN)约为17.7mV、充电电流精度约为±7%。 在某些情况下、这可能会导致接近1A 的误差。 我的理解是否正确?

    有关详细信息、请参阅以下主题。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889235/bq24171-charge-current?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24171%20current

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    [报价 userid="465179" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407150/bq24171-the-charging-current-is-different-between-the-actual-value-and-the-set-value/5396102 #5396102"]但是、如果20mΩ 用于 RSR 并且充电电流设置(884mA)流动、则 V (SRP-SRN)约为17.7mV、充电电流精度约为±7%。 在某些情况下、这可能会导致接近1A 的误差。 我的理解是否正确?

    是的、您的理解是正确的、这很可能是设定的充电电流和实际充电电流之间出现差异的原因

    此致、

    Christian。