This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:适用于0.8V 至0.6V 应用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409350/tps7a57-for-0-8v-to-0-6v-application

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

您好!

 TPS7A57是否支持  0.8V 至0.6V (0.6A)应用?

我查看了数据表、看上去一切正常、但如果我漏掉了什么东西、还需要仔细检查一下。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、可通过 Rref 外部电阻器将 TPS7A57器件设置为指定的输入和输出电压应用。

    通常、我们建议余量为0.4V、如数据表中所述:

    违反此余量、我们无法保证任何数据表规格、因为这些是我们收集数据时测试的最低条件。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hannah