This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:什么是最低峰值电流驱动强度?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5320, UCC5350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408743/ucc5350-q1-what-is-minimum-peak-current-drive-strength

器件型号:UCC5350-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5320UCC5350

工具与软件:

嗨、团队:

栅极驱动器的输出电流通常取决于栅极驱动电流路径的总电阻。  

输出级限制最大输出电流。 但此器件具有 最小峰值电流 ,这种规范让我感到困惑。

限制最小电流的原因是什么? 如果栅极峰值电流小于此值、会有什么后果?

 

此致、

Yanhui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanhui:

    栅极驱动器的输出电流取决于许多因素。 事实上、在正常运行中、实际输出电流很少会达到 Iout 峰值!

    该规格是输出级饱和电流的测量值。 您可以使用330nF 电容器负载(如下所示)测量此值。 但这是仅在高电容和低电阻负载下才可实现的绝对最大值。 最小值表示在高温下、这种情况下的最大可能电流仍至少为5A。 在下面的 UCC5320测试中、我展示了 Tj=~150C 时的输出电流降低情况。

    但是、通常还有其他因素对于分析实际输出电流更为重要:

    FET 或 IGBT 的 Cload 相对较小、Iout 的上升时间通常足够慢、因此输出端在达到峰值 Iout 之前对 Vgs 进行完全充电(请参阅下面的1.3A 峰值)  

    2.外部 Rg 和 Vdd 设定最大欧姆定律电流。 5欧姆 Rg 和15V 电源提供的电流永远不会超过3A。 通常、ROH 和 ROL 是计算峰值输出电流的更好方法。

    此致、

    Sean

    CM30015065D、Rg=5的实际测量:UCC5350最大 Iout=1.3A (Ch3使用差分探头测量 Rg 上的电流、Ch1为 Vgs)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的答复。

    因此在最坏的环境下(例如高温)、此器件的输出级 FET 仍具有+-5A 的驱动强度。  

    非常感谢!  你的答复很好地解决了我的问题。

    此致、

    Yanhui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Yanhui、

    以下是在330nF 负载下导通饱和电流与150C Tj 测量间的关系: