This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:关于 SS 引脚功能

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409271/uc1875-sp-regarding-the-ss-pin-functionality

器件型号:UC1875-SP
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

尊敬的团队:

请澄清以下问题;

  1. 我想知道"如果放置在 SS 引脚上的电容器放电、IC 是否会关断?  
  2. 如果发生任何故障、我们需要将 IC 关断。 在任何情况下(如在 IC UCC28950中)、都需要关断 IC。 如何实施?
  3. 我们曾计划如下图所示使用;是否可行?
  4. 是否有任何启用和禁用选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 SS 设为0、器件仍将处于"开启"状态、但输出不应切换。

    如果出现故障、最简单的方法就是关闭 Vc 来真正关闭所有功能。

    没有 EN/Disable 引脚

    谢谢!
    Daniel