This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:开关的绝对最大电流

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409216/lm5160-absolute-maximum-current-for-switches

器件型号:LM5160

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 LM5160控制器进行 Fly-Buck 设计。 绝对最大额定值表中没有提到任何电流额定值;我想请求您提供有关此 IC 中高侧和低侧 FET 的绝对最大电流额定值的详细信息。

谢谢!

切斯特·诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    LM5160 HS MOSFET 通过使用峰值电流限制功能来防止过流。  HS MOSFET 的最大峰值电流限制水平为2.875A、

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电流限制是否适用于持续时间在指定电流限制响应时间内的瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    大多数情况下是的、我的意思是、如果瞬变>~100ns、那么对于大信号瞬变、这是最大 ILIMI 级别。

    谢谢。

    David。