This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:输入电流限制是什么? 未知的应用。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409295/bq24295-what-is-the-input-current-limit-if-usb-detection-is-unknown

器件型号:BQ24295

工具与软件:

根据文档:

这是什么意思?
  1.如果器件未知、则输入电流限值是500mA?
  2.如果器件未知、是否根据 REG0[2:0](例如1024mA)限制输入电流?

THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎明白、
    VBUS 重置将确认 USB 设备。

      a:如果是未知器件、REG00[2:0]将设置为500mA (010)。

      b.如果要更改输入电流限值、则需要再次重写寄存器。

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这是正确的理解。

    此致、

    Juan Ospina