This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:如何计算 LM5175-Q1和4个 FET 的功耗?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409438/lm5175-how-do-i-calculate-the-power-consumption-of-the-lm5175-q1-and-4-fets

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5A

工具与软件:

您好!

我要计算电路上所有组件的功耗以进行热仿真。

该电路与下面数据表中的典型应用电路相同、所有 FET 均为 CSD18563Q5A。

如果 VIN 为24V、VOUT 为12V、负载电流为6A、开关频率为300kHz、如何计算每个 LT5175-Q1、QH1、QH2、QL1 和 QL2的功耗?

提前感谢您的帮助。