请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
大家好、团队成员:
我以 菊花链形式使用两个 BQ79616 IC、MCU 和基极 IC 之间的通信通过使用 UART 的电平转换电路实现。
我使用的 配置适用于 24节串联电池(3.2V x 24)。
在此配置中、我不会在 MCU 和 BQ 芯片之间使用任何隔离、实际上是电池
在此 配置中、 电平转换器 IC 损坏了两次、基电平 BQ IC 损坏、我不知道为什么会发生这种情况。
我无法再次重现类似的情形、需要帮助来确定问题。
我的原理图与下面的参考方框图相同。