This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828302:与 TPSM82902SIR 进行比较

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500, TPSM828302, TPSM82902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409134/tpsm828302-vs-tpsm82902sisr

器件型号:TPSM828302
Thread 中讨论的其他器件: TPSM82902

工具与软件:

您好!  

我有如下要求:

环境温度45°C

平均分量 VOUT 测试点 ILOAD 用法 计划
IC1 12伏 2.5V 1.2A 其他 IC TPSM82902SIISR 
IC2 5V 2.2V 1A  TPS7A8300ARGRR 的输入 TPSM828302ARDSR
IC3. 5V 1.5V 0.9A  TPS7A8300ARGRR 的输入 TPSM828302ARDSR
iC4 5V 1.9V 0.5A TI ADC12DL2500的 VLVDS TPSM828302ARDSR

我想知道我们是否  还可以将 TPSM82902SIR 用于 IC2、3、4。  

1) 1) TPSM828302ARDSR 和 TPSM82902SISR 器件在功能方面有何差异?

2) 2)在决定更换该器件之前、您能否分享一下我需要确保的内容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    以下是我的评论:

    1) TPSM828302对5V 输入进行了更大程度的优化、从而实现更好的性能(效率、负载瞬态、低 EMI)。  TPSM82902具有可调节启动时间的 SS/TR 引脚、而 TPSM828302 具有大约300us 的固定启动时间。  TPSM828302 (1ku | 1.050美元) 的价格低于 TPSM82902 (1ku | 1.530美元)。

    2) 2)如果您想 使用 TPSM82902、您可以检查效率、输出容差、启动/定序、价格和 BOM 是否 满足您的需求。

    此致、

    Varun