This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在达到特定电压后、电芯均衡不根据定义的计时器进行。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409430/bq79616-q1-cell-balancing-not-as-per-define-timer-after-certain-voltage-is-reached

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

我使用 BQ79616进行电池平衡。 我将12个通道用于12节电池。 我使用的是自动平衡功能。 电芯均衡启动条件为3.41V、VCB_DONE 阈值被设置为3.4V。

当计时器设置为30秒且占空比为10秒时、均衡最初正常工作 但经过一段时间后、CB 不会跟随计时器。

    图1展示了奇数和偶数电芯根据 DUTY 10s 交替平衡。  

   图2、其中 CB 只是启动和停止、而不遵循占空比和计时器。

不会由于散热问题而出现任何 PAUSE_DETECTION。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、BQ 是否需要与主控制器隔离?