This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:低 VIN 应用

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409331/tps62861-low-vin-application

器件型号:TPS62861

工具与软件:

您好!

有没有任何解决方案可以支持 输入电压0.8V 至输出电压0.6V (0.6A)?

我在 TI 网站上查看过、但找不到合适的解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    没有可满足此要求的降压转换器。

    我认为 LDO 是这里的最佳解决方案。

    我会将您的请求转发给 LDO 团队、以便获得最佳支持。

    此致、

    Andreas。