This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176的 VISNS 电流

Guru**** 2503255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408555/lm5176-q1-the-current-of-visns-of-lm5176

器件型号:LM5176-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5176

工具与软件:

您好、E2E

  LM5176 VISNS 引脚的电流消耗是多少? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、咸阳市、

    VISNS 只是一个仅有极低电流的检测输入、例如、由于不存在问题而添加2k 电阻器。

    我们尚未对该输入进行表征、因此可以获得针对该输入的特定数据、但如果您能告诉我提出该问题的原因、我可以提供更具体的答案。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、e2e

      由于当 DUT 进入睡眠模式时、VISNS 连接到 BATT、、因此我们需要知道确切的电流值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、咸阳市、

    您能告诉我这是哪个输入电压电平吗?

    然后、我将尝试获取一些相关的仿真数据。

    您能否确认此信息是否用于  

    -停机

    -待机

    (数据表中不存在 SLEEP 模式)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、、Stefan

      关断模式为 EN 为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、咸阳市、

    您能告诉我这是哪个输入电压电平吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

      电压电平为9V 至36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、咸阳市、

    使用强大的125C 和24V 型号在 Vin 下进行的最坏情况仿真显示漏电流小于250nA。

    此致、

     Stefan