This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:LMZ21701SILR

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406502/lmz21701-lmz21701silr

器件型号:LMZ21701

工具与软件:

 X 射线发现一些样片上的电感器上有金属材料、该金属材料是否会造成任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongmei:  

    我会联系产品工程师、稍后会给您回复。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dongmei、

    我与我们的产品工程师进行了核实、反馈是很难知道根据 X 射线确切的材料是什么。  您展示的此器件是否仍正常工作? 您是否扫描过其他器件以找到相同的 金属材料? 如果是这样,我会认为这可能是冰凉的一部分。 或者如果您仍有疑问、可以联系 TI 现场质量工程师、将样品发送给我们进行进一步检查。

    谢谢

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、什么是 deice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件指 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin、我看到此器件型号的其他器件有一半没有、 如果该材料是锡怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongmei:

    请联系 TI 销售人员或现场质量工程师、他们可以帮助您核对。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Colin、我们移除了电感器并在输入器表面上发现了锡、您能帮助确认是否可以使用这个批次吗? 我知道您推荐查找 TI 销售人员或现场质量工程师、但如果能够在论坛上获得解答会更快一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongmei:

    我是应用工程师、不确定这是否会带来风险。 您应该征求 质量工程师的意见。

    谢谢!

    Colin