This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302 IC 会暂时降低输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408341/tps54302-tps54302-ic-dipping-the-output-momentarily

器件型号:TPS54302

工具与软件:

论坛、您好!

我正在使用 TPS54302 IC 将8.4V 至6V 范围内的输入电池电压转换为5V 输出电压。 但是、IC 将暂时关闭48ms。 因此系统每次重启一次。 我想知道可能的问题是什么。 原理图可 在此处找到 输出波形可 在此处找到

此致  

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    他明天会回复你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Amit

    我无法访问该链接。 您能否将原理图和波形作为附件放置?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这是原理图


    这是输出波形

    这是与 SW 引脚波形重叠的输出波形。 黄色波形为输出、蓝色波形为 SW 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Amit

     由于过流保护或过热保护、TPS54302可能会进入断续模式。

    您测试的负载是多少? 也许您可以测量 iL 波形、看看它是否达到高侧峰值电流限值(数据表中指定的5A)。

    另外、请确保使用具有足够电流容量的直流电源。

    谢谢、此致。