This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:查看 TPS54360B 的原理图

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401545/tps54360b-review-the-schematic-diagram-of-tps54360b

器件型号:TPS54360B

工具与软件:

您好、

客户将 TPS54360B 用于实现-15V 的输出电压、0.5A 左右的输出电流和24V 的输入电压。 请帮助查看原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我将在今天结束时回复一些评论。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我有一些评论。

    1.如果需要 EN 连接、建议参考 snva856b 应用手册的第7.1节。

    2.补偿值不正确。 我认为缓冲器的值也只是复制用于补偿值。 根据 Rcomp 的穿越频率、C_comp 值会有所不同。  建议您参考 Excel 工具 SWIFTINV-CALC 

    3.在现有电感值下,纹波较高。 建议的纹波值为负载电流的40%(通常情况下)。 因此电感值将在150uH 左右。   

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    :1k Ω 如 原理图所示、RT/CLK 引脚是通过电阻器连接到-15V 还是接地? 现在芯片的 GND 引脚连接到了-15V、如下所示、我不太明白。

    问题2:根据原理图设计、目前没有电压输出。 请帮助分析可能的原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    答案1:在反相降压/升压中、-Vout 是基准电压、因此所有内部引脚(如 RT、COMP、FB VOUT)都连接到-COMP 节点。  

    答案2: 建议您 检查 VIN、SW 和-OUT 波形以进行调试。

    谢谢!

    Nitya