This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:I2C 线路进入睡眠模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406205/bq25672-i2c-lines-gets-to-sleep-mode

器件型号:BQ25672

工具与软件:

大家好!

我目前正在处理一个项目、其中涉及到连接到2S2P 4.2V 电池配置的 BQ25672 EVK。 EVK 通过 I2C 线路与 Raspberry Pi 连接、Python 应用程序用于访问 EVK 中的寄存器数据、从而监控电池电压。

起初一切都运行良好、但我遇到了一个问题、在连续运行大约4小时20分钟后、停止从 EVK 中读取数据。 Python 应用程序无法访问寄存器数据、似乎 I2C 通信失败或挂起。

是否有人遇到过 BQ25672 EVK 的类似问题、尤其是扩展运行和 I2C 通信方面的问题? 对于如何解决或解决此问题的任何见解或建议、我们将不胜感激。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    唯一会关闭 I2C 通信的是 VBAT 和 VBUS 低于各自的 UVLO 阈值、即 VBAT< VBAT_UVOL 和 VBUS< VVBUS_UVLO。

     

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:  
      感谢您的回复、我还注意到这条 I2C 线路在这些电池的充电阶段下降、因此我怀疑这可能是我案例中的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    感谢您的发帖。 我们目前在美国的假期周末。 团队成员将对此进行调查、并在下周中旬之前回复。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    在什么情况下您看到 I2C 线路下降了? 可以获得 VBUS、SYS 和 BAT 的示波器快照吗?  此外、发生这种情况时、您是否能够发送 I2C 寄存器的转储?

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    您是否也可以对 SCL 和 SDA 信号进行示波?

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:  
       我将尝试在示波器上捕获 I2C 线路以及寄存器转储、并很快共享它。

    此致、  
    Surya。