工具与软件:
大家好!
我目前正在处理一个项目、其中涉及到连接到2S2P 4.2V 电池配置的 BQ25672 EVK。 EVK 通过 I2C 线路与 Raspberry Pi 连接、Python 应用程序用于访问 EVK 中的寄存器数据、从而监控电池电压。
起初一切都运行良好、但我遇到了一个问题、在连续运行大约4小时20分钟后、停止从 EVK 中读取数据。 Python 应用程序无法访问寄存器数据、似乎 I2C 通信失败或挂起。
是否有人遇到过 BQ25672 EVK 的类似问题、尤其是扩展运行和 I2C 通信方面的问题? 对于如何解决或解决此问题的任何见解或建议、我们将不胜感激。
感谢您的帮助!