This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:上电复位行为

Guru**** 2765385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408921/tps3704-q1-power-on-reset-behavior

器件型号:TPS3704-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

当电源电压(VDD)降至 VPOR 以下时、是否应将电压降至0V (或 xxV)

有什么好处?

或者它是否会在不切换或保持 VDD 为0V 的情况下自动恢复?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将在接下来的24小时内作出回应。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需将电压降至0V、它将自动恢复。 但请注意、当 VDD 低于 POR 时、无法保证 TPS3704-Q1器件的性能、只有在超过 POR 后、才会进入定义的状态。  

    此致、  

    Oscar Ambriz