This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:TPS54231仿真错误

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408135/tps54231-tps54231-simulation-error

器件型号:TPS54231
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

我将在 LTspice 和 TINA-TI 上运行该 IC 的仿真。 我使用的值和电路与 TI 电源设计器(Webench)中所示相同。 Webench 上的仿真显示输出电压为3.3V、而 LTspice 和 TINA-TI 上的同一电路显示输出电压为2.9V。 反馈电阻器中的任何变化都未改变2.9V 以上的输出电压。SPICE 模型或数据表和 Webench 设计器中建议的电路是否有任何错误?

所有电路和元件值均符合数据表中建议的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash

    可以测量 VSENSE 的电压吗?  

    您是否使用了 WEBENCH 工具的相同反馈电阻值?

    Vo 由 Vref 和反馈电阻设置:

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:

    如数据表中所示、Vsense 电压为0.8V。 至于 R5和 R6、它们的值与 webench 设计人员中建议的值相同、为10.2k 和3.24k。 R5的值的任何变化甚至都不会使输出电压产生微小的变化。  

    期待您的回复、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:

    我怀疑 SPICE 模型本身存在问题。 我使用了来自 TI 评估模块的设计、该电路运行良好。 我从现在开始对我的仿真使用相同的结构。 感谢您的建议。

    https://www.ti.com/tool/TPS54231EVM-372 -我已使用的评估模块的 TINA 模型的链接。

    此致、谢谢

    Aakash Dey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash

    请让我明天检查一下。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash

    很高兴看到仿真现在可以正常运行。 谢谢!