This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:用于低电流的负电流限制/断路器解决方案

Guru**** 2380510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408992/lm5064-negative-current-limiting-current-breaker-solution-for-lower-current

器件型号:LM5064

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在搜索符合以下规格的负电流限制/断路器解决方案:

输入电压:-24VDC

输入电流(max):0.5A

(max):10W

我们找到了用于该解决方案的 LM5064。 根据数据表第21页、为保持高精度、检测电阻电压不应小于3mV。 但我们计算出的 Vsense 电压接近1.5mV。 因此、请推荐更好的解决方案。

此外、是否有任何用于 电流限制的负输入电压负载开关(而不是 LM5064)。  

感谢您的回答和您的时间。

此致、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parth

    我们没有用于-ve 轨的负载开关。

    您可以使用更高的感应电阻器来获得更高的 Vsense。

    BR、

    Rakesh