This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:请见下面的说明

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331-Q1, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408513/tps54335a-see-below-description

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件:TPS54331-Q1

工具与软件:

TPS54335A 不在 TINA 元件库中、因此我尝试使用 TPS54331-Q1创建反相直流/直流稳压器电路。

但是、我在让 TINA 仿真生成预期的正确电路输出电压(-5V)时遇到了问题。

请查看您能否了解电路为何不产生正确的输出。 我试图连接电路 这个线程,但我不能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他明天会回复你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    仿真模型不能直接 生成负输出。 与实际连接不同、  仿真中的接地端需要是 IC GND。 您可以尝试以下连接并测量电感器 Cout 端子上的+5V 电压:

    谢谢、此致。