This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:使用 TPSM84209的15V 至5V 设计

Guru**** 2515415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406329/tpsm84209-15v-to-5v-design-with-tpsm84209

器件型号:TPSM84209

工具与软件:

您好!

我将 TPSM84209用于0.4A 应用。 输入电压为15V、输出电压为5V

我在 IC 的引脚附近有一个100uF 的电解质和一个100nF 的陶瓷电容。 是否需要增大陶瓷 电容器的尺寸? 我认为只有0.4A、输入电容器中的纹波很小、无需更高的尺寸。

使用这些规格是否会发生脉冲跳跃? 在数据表的图形中、使用这些电压的任何电流似乎都会发生脉冲跳跃。

3 -脉冲跳跃是否会导致输出电压过冲?

4-考虑到  功率损耗~0.3W、我需要多大尺寸的铜平面? 数据表中提到63mm*50mm。

谢谢!

Marzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzi:

    我的同事 Bella 稍后会回复您。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzi

    请保留100nF 陶瓷电容器、您可以添加一个2.2uF 陶瓷电容器。

    脉冲跳跃不会导致输出电压过冲。 在 CCM 模式下、Vo_ripple 可能大于纹波。

    我在数据表中没有找到 fsw 与负载间的关系曲线、但从图8和图14中可以看到它与 Cout 选择相关。

     63mm*50mm 基于 EVM。 使用此覆铜尺寸和4层 PCB 时、 RθJA 参数为32.7℃ /W 在 我们的应用中、负载仅为0.4A、功率损耗很小。 不应担心热性能问题。  

     BTW、我们拥有新器件 TPSM861252/TPSM861257 、它们是17V、1A 模块。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 GUI。 我没有空间放置2.2 uF 陶瓷电容器。 如果我只使用100 nF 陶瓷电容器(以及不在 IC 引脚上的470 uF 电解电容器)、我将面临什么问题?

    在热性能方面、采用6mm× 5mm 的平面、热性能是否合适? 如何计算结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他明天会回复你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzieh

    可以不使用2.2uF 的陶瓷电容器、因为您已经放置了470uF 的电解 Cin、电解电容器具有更大的 ESR 和 ESL、Vin 纹波电压可能会更大、如果您检查 Vin 且 Vin_ripple 不高于您的规格、就没有问题了。

    需要使用100nF 陶瓷电容器来滤除由降压转换器快速开关引起的高频噪声。

    在热性能方面、RθJA 值与 PCB 尺寸、布局布置和铜层有关。 (有关  RθJA 和热指标的信息: 半导体和 IC 封装热指标)

    数据表提供了 EVM 条件下的 RθJA 值(o 一个63mm× 50mm、4层 PCB、顶层和底层为2oz、内层为1oz)、供您参考。 在这种情况下、Tj_rise 将在15V->5V、0.4A 的条件下为15.6℃。 参考 Webench 工具 webench.ti.com/.../219  

    谢谢、此致。