This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P: 3A 负载,使用的电感值和 RT 值是什么。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56837, TPS62933EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407856/tps62933p-3a-load-what-is-the-inductor-value-and-rt-value-shall-be-used

器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件:TPS62933、TPS56837、 TPS62933EVM

工具与软件:

您好、TI:

输入:24V 直流

输出所需的12Vdc/3A

我用 TPS62933PDRLR 设计电路。 但我不能对3A 使用1.2MHz 或2.2Mhz。   我连接电路。 3A 的理想开关频率是多少? 当我负载为3A 时、该 IC 烧毁。 RT 为15K、电感器为5.6uH

我  还使用了该电感器 www.coilcraft.com/.../mss1246h.pdf 和10uH。  

请您立即提供解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash

    转换器无法提供一致的12V、3A、Tj 将上升并达到过温保护。   但是、IC 具有 OCP 和 OTP 电流保护、不应损坏。

    我 在原理图中没有看到 Cin、您能分享完整的原理图吗? 靠近 IC Vin 和 GND 引脚是否放置了任何陶瓷电容器? 器件是否在启动或稳态期间中断? 您能不能测量 Vin&SW 的波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 Cin 使用了一个100uF/65V 电解电容器、还在 IC 附近放置了一个22uF 陶瓷电容器。 该器件之前损坏了两次、但在我放置了100uF 的电解电容器后、它并没有再次损坏。

    为什么 您提供   如下令人困惑的数据? 500kHz 悬空或40k Ω。

    您可以推荐最好的3A IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhilash

    根据 Webench 仿真工具 webench.ti.com/.../217 电流。如果您使用较低的 Fsw (如500kHz)、Tj 将为30℃ Ta 下的112℃

    IC 附近需要一个0.1uF 陶瓷电容器,您能分享您的布局吗?  

    还建议使用 TPS56837、因为它支持更高的电流容量。 您可使用 Webench 帮助进行设计:webench.ti.com/.../218  

    对于 FSW 设置:FSW 可由 RT 编程、但我们选择两个正常的 FSW -400kHz 和1200kHz 作为默认 FSW 值、当 RT 悬空或连接到 GND 时、2个 FSW 值已得到良好调节。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    请找到布局快照  

    还有一个有关开关频率与电感器之间的关系的问题。 通常高频会提供更大的电流,对吧? 如果是、为什么会有差异? 这是什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhilash

    这是 Cin 吗? Vin 迹线非常细、如果迹线很细、可能会有更大的寄生电感和电阻。  您可以参阅数据表中的12.2布局示例。 还有一个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva922/slva922.pdf?ts = 1725350612067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    IOUT_max 与 FSW 不直接相关、但与 Δ ΔiL 相关、如下面的公式(17)所示、IL_PEAK 为5A、如数据表表表表8.5电气特性中所述。  

    数据表中的10.2.2.7输出电感器选型中规定了电感选择。 在更高的 Fsw 下可以使用更小的电感、这可能具有相同的成本和解决方案尺寸、但在更高的 Fsw 下、开关损耗更高。

    开关频率对降压转换器性能的影响

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gul

    3A 输入的布线厚度应是多少? 下面是经过修改的布局。 我们使用两层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI、他今天稍后会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhilash

    最好使用短而宽的引线。 您可以参阅 TPS62933EVM 的布局:数据表的第12.1节中还有一些布局指南。  

    谢谢、此致。