This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:无法充电

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407261/bq25672-unable-to-charge

器件型号:BQ25672

工具与软件:

大家好!

我似乎基本上遇到与 Jason Urquhart 相同的问题:BQ25672不会充电、并会触发 VBUS_OVP_STAT 和 VBAT_OVP_STAT 标志。

观察 VBus 和 Vbat 引脚、我确实看到 VBUS 端子上会出现电压瞬变

...和 VBAT 终端:

根据另一主题中的建议、我尝试添加一个缓冲器(没有成功)、然后在 VBUS 端子上添加一个大470uF 电容器:

但是、这并没有改善 VBAT 终端的情况:

我的原理图基本上是数据表中建议的原理图:

我多次看到此器件对 EMI 特别敏感、并且(希望)遵循了建议的布局指南:

底层:

添加了顶层:

PCB 为4层、第2层和第3层为接地。

有趣的是、如果我再降低然后增加 PSU 上的电压、便可让 bq25672充电、这会使我认为我开始某种程度的不稳定。

我看了社区的其他布局、我可以发现的主要区别是47nF 自举电容器的位置、该电容器更靠近 BQ25672、但考虑到电容器已经非常接近、我认为我仍应该在这里寻求反馈。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mathieu、

    感谢您的发帖。 我们目前在美国的假期周末。 团队成员将对此进行调查、并在下周中旬之前回复。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,非常感谢 Jing!

    我认为这也可能是热环路电容器 C16和 C20绕过接地平面而不是直接连接到引脚27所致。 真正让我想知道 BQ25672 EMI 性能。

    因此、我将布局更新为以下内容、并很想了解专家的意见:

    底部:

    添加了顶层:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mathieu、

    获取 BATOVP 时是否连接了电池? 如果启用了 NOT 和充电、且器件未处于 TS 故障状态、则应提供 BATOVP。

     此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、您好!

    确实连接了电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mathieu、

    那么、我怀疑布局问题就是这个问题。 尽可能遵循数据表和 EVM 中的布局示例:

    https://www.ti.com/product/BQ25672#tech-docs

    布局优先级列表和 PCB 布局示例:

    我注意到以下几点:

    • 上面的列表按重要性的优先顺序排列。 确保最上方的物品正确放置。   
      • 请特别注意#4。 您可以将电感器稍微远离器件、以便将所有接地端连接到同一平面、如数据表中的示例所示。
    • 不仅使用覆铜线迹来连接电源线(如右图所示)
    • 避免菊花链 节点、使用"星形接地"技术
      • 自举电容器 可以有一条连接到 SW 过孔的单独布线、以避免电感器纹波引起的噪声(如左图所示)。

    此致、

    Jared Baxter